This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78Z100:如何计算 Delta 电压

Guru**** 2812225 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ78Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863717/bq78z100-how-the-delta-voltage-is-calculated

器件型号:BQ78Z100

您好!

我们在测试中发现了使用 ba78z100的一些问题。

我们项目中的电池使用 bq78Z100作为电量监测 IC 来估算充电状态。 电池的设计电容为2660mAh。 一些电池在几个测试周期后报告错误信息。 错误信息表明 FCC 变为3xxmAh、SOH 变为11%、当电池的电压仍然为8.2V 时、SoC 为0%。  在放电和充电循环后、电池信息是固定的。 已检查这些电池组上的电池是否仍然正常。

当问题发生时、我们发现这些电池上的 Delta Voltag 的值变得非常高。 最高可达3900mV。 我们认为找到根本原因可能是一个问题。 您是否需要解释如何计算 Delta 电压? 何时计算 Delta 电压? 何时将 Delta 电压 写入数据存储器?

您对此问题有什么想法或意见吗?

此致、

余春

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yu-Chyuan、

    请允许我用一两天时间来了解这一点、我会再回来的。

    现在、您能给我发送一个 gg.csv 文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    非常感谢对此问题的支持。 随附的文件是来自两个缺陷电池的 gg.csv。 PNG 文件是关于一个缺陷电池的注册值的图片。 当问题发生时、FCC 和 SOH 非常低。

    此致、

    余春

    e2e.ti.com/.../defect2_5F00_settings.gg.csve2e.ti.com/.../defected_5F00_settings.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    此问题是否有任何更新?

    此致、

    余春

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yu-Chyuan、

    很抱歉耽误你的回答。  上周我参加了不少培训课程。 要回答您的问题、我需要查看固件代码、这可能需要一些时间。  我将在下周早些时候向您提供一些反馈。

    Andy