This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43060:过热

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS43060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/864016/tps43060-over-heating

器件型号:TPS43060

您好!

我们在放大器模块中使用 TPS43060来提供35V 4A 电源。 输入电压范围约为19Vmin 至29V max 电源运行良好、直到电路板在负载下开始加热。 大约一分钟左右后的满功率 TPS43060开始以固定间隔(在几 Hz 的 Vin 和35V 之间)脉冲其输出打开/关闭、之后 TPS43060在电源上没有负载但似乎仍然正常工作的非常热(~80C)运行。 要解决此问题、您需要更换 IC。

电路板布局按照指南进行、并使用过孔将 IC 下方的焊盘连接到0V 平面以进行冷却。

电源电路和 PCB 布局如下所示。 请注意、PCB 是4层、焊盘连接到0V 平面。

 IC 损坏的可能原因是什么?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hugh、

    感谢您发帖。  我们将在接下来的几天内对此进行研究、并返回给您。

    同时、您是否会向我们展示一些重要波形、如 LDRV、SW 和 VOUT?

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    感谢您的回复。

    下面是一些波形。 输入电压约为25V、输出约为35V。 输出电流约为200mA。 IC 的运行温度约为60C - 70C (相当热)。 一个良好的芯片在大约35C 的温度下运行。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hugh、

    感谢您提供信息。 波形看起来正常。  您的电路似乎在深度 DCM 下运行。  您可以考虑增加电感、以将运行移至 CCM 以实现更高的效率。   

    我回顾了您的布局、虽然您可以为输入电容器接地多边形添加更多过孔、以降低输入和输出之间的接地阻抗、但它看起来还不错。  

    当您说"一个良好的芯片在大约35C 下运行"时、您是否意味着几个器件会出现此 IC 过热问题?  您已经构建了多少个、有多少个存在此类过热问题?   

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Youhao,

    我们有大约15个原型 PCB、每个 PCB 都有2个 TPS43060 IC、可提供2个35V 4A 电源。 在15个电路板中、大约8个电路板至少有1个 IC 出现故障。 电路板看起来很好、直到将电源加载到4A 左右、空气温度约为40C、IC 外壳温度约为80C - 85C。

    我发现在2个 IC 上、10U 16V 电容器上的电压从大约7.5V 降低到仅大约4V、并且2R2欧姆电阻器上的压降大约为110mV、因此 VCC 电源看起来处于电流限制状态。 我发现在这些 IC 上、SW 和 BOOT 之间的内部电阻已降低到大约100欧姆(通常大于100k)。  在其他 IC 上、2R2电阻器上的电压约为25mV、VCC 电源介于6.5V 和7.5V 之间、看起来正常、但它们以最小的负载运行时温度很高(通常约为70C、空气温度约为20C)、而在这种情况下、它们的运行温度约为30C。

    我在20°C 时测试了1个 PCB、可以将电源加载到4A、不会造成损坏、IC 外壳温度达到大约65°C 的最大值。  当我将 PCB 放置在环境室中的45°C 时、IC 外壳温度达到大约83C - 86C。 两个35V 电源仍然正常工作、但当我将 PCB 冷却至大约20C 时、一个 IC 现在以51C 运行、另一个 IC 在大约71C 无负载运行、如前所述、它们都以大约30C 的温度运行。 IC 在保持运行时似乎未达到165C 的热关断阈值。

    因此、当 IC 外壳温度超过65°C 时、IC 似乎会受到某种程度的损坏。

    此致、

    嗯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们测量了 SW 和 BOOT 之间的电压(例如、在100N 电容器上)、它有时超过8V 的最大电压(在某些情况下高达大约15V)。  我添加了2个4R7电阻器(IC 数据表中的 Rcharge 和 Rldrv 如下所示)、以防 IC 受损。 下面显示了改进后的波形。

    由于我们上次在大约一年前的其他产品上使用此 IC (没有明显的问题) 、因此我们将电感器从 Coilcraft XAL7070-562ME (5.6uH 13A)更改为 XAL1010-562ME (5.6uH 23A) 为了减少线圈的热量、但这可能会增加振铃等、因为线圈的电阻约为一半(7m Ω 与14m Ω)、我将很快尝试另一个线圈、看看它的作用是什么。

    我们还将 BSZ100N06LS3G FET 用于两个 FET。 工作台仅为高侧 FET 展示了这一点。 我不确定该 FET 是否被视为"低 Qg、低电压阈值器件"。 它与列出的其他 FET 似乎没有那么大区别。  

    当从电源汲取最小电流(<50mA)时、IC 的温度约为25°C (室温约为20°C)、因此几乎不会发热。 但是、当35V 电源上的负载增加到大约300mA 时、IC 的温度增加到大约45°C 至50°C。  当电流达到4A 时、温度不会高很多。 由于它只是控制器 IC、我不知道为什么增大负载电流会导致 IC 以更高的温度运行(FET 或线圈不会对其进行任何程度的加热)。 我假设发热是由于 LDO 稳压器将电压从25V (VIN)降至7.5V (VCC)、因此如果不消耗大量电流来达到高温状态、则会产生很大的影响。 看起来我可以使用单独的电源(例如12V)来运行 VIN、这样可以减少热量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hugh、

    感谢您提供信息。  请注意、数据表中的绝对最大额定值为绝对最大额定值、不应超过这些值。

    当低侧 FET 导通时、SW 振铃过高、这可能导致引导电容器过度充电。   如您所示、向引导二极管添加串联电阻器应该会有所帮助。 如果您可以在引导引脚上添加齐纳二极管、SW 引脚可进一步保护 IC 引脚。 但关键是减少 SW 振铃。  您能否通过向低侧 FET 添加栅极电阻来降低栅极速度并查看任何改进?  

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Youhao、

    添加4R7电阻器似乎可以通过降低 SW 和 BOOT 之间产生的电压来解决该问题。 我已经测试了2个电源、方法是在47C 的空气温度下(IC 外壳温度达到106C)将其完全加载(至~4A)、并且它们没有受到任何损坏、因此看起来很有希望。 感谢你的帮助。

    此致、

    嗯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hugh、

    感谢您的更新。  请允许我在此结束本主题、如果您有其他问题、欢迎您创建新帖子、与我们联系。 祝您好运!

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Youhao、

    今天、我将进一步测试电源、但会关闭此主题、因为它看起来问题已经解决。

    感谢您的帮助、祝您圣诞愉快。 这里是夏天(新西兰),所以我会离开海滩。  

    此致、