您好!
我们在放大器模块中使用 TPS43060来提供35V 4A 电源。 输入电压范围约为19Vmin 至29V max 电源运行良好、直到电路板在负载下开始加热。 大约一分钟左右后的满功率 TPS43060开始以固定间隔(在几 Hz 的 Vin 和35V 之间)脉冲其输出打开/关闭、之后 TPS43060在电源上没有负载但似乎仍然正常工作的非常热(~80C)运行。 要解决此问题、您需要更换 IC。
电路板布局按照指南进行、并使用过孔将 IC 下方的焊盘连接到0V 平面以进行冷却。
电源电路和 PCB 布局如下所示。 请注意、PCB 是4层、焊盘连接到0V 平面。
IC 损坏的可能原因是什么?
此致、
嗯