请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC27211 您好!
我对 Tina 比较陌生。 我目前正在尝试使用半桥 GD UCC27211来仿真全桥直流/直流转换器。 预期输出为 Vo = 30V 且 IO = 3A。我需要单个 PWM 控制器、还是可以使用分段线性信号。 e2e.ti.com/.../Full-Bridge_5F00_Phase1.TSC
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我对 Tina 比较陌生。 我目前正在尝试使用半桥 GD UCC27211来仿真全桥直流/直流转换器。 预期输出为 Vo = 30V 且 IO = 3A。我需要单个 PWM 控制器、还是可以使用分段线性信号。 e2e.ti.com/.../Full-Bridge_5F00_Phase1.TSC