This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27211:PWM Tina 仿真问题

Guru**** 2384880 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27211
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865802/ucc27211-pwm-tina-simulation-question

器件型号:UCC27211

您好!

我对 Tina 比较陌生。 我目前正在尝试使用半桥 GD UCC27211来仿真全桥直流/直流转换器。 预期输出为 Vo = 30V 且 IO = 3A。我需要单个 PWM 控制器、还是可以使用分段线性信号。  e2e.ti.com/.../Full-Bridge_5F00_Phase1.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    感谢您关注 e2e、

    我们的高功率驱动器通常需要 PWM 输入信号。 但是、为了实现最小的传播延迟时间、分段信号应该是可能的、并且建议使用最佳的输入至输出性能 PWM。 请告诉我这是否有意义、或者您有任何其他问题。

    谢谢、