This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:BQ40Z80会在发生错误时自动关断 FET

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQ77PL900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/864353/bq40z80-bq40z80-automatically-shutdown-fets-when-error-occurs

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: bq77PL900

你(们)好

在 BQ40Z80中,当发生任何错误情况(例如安全状态:COV、CUV)时,FET 将自动关断。 我要关闭此选项,因为我只想对错误作出声明,当发生这些错误时 FET 不会自动关闭。 如何防止这种情况。

注:  

因为在 bq77PL900中、如果需要、我们可以关闭此选项。 我们刚才在发生这些错误时做了声明。   

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Caner、

    请参阅 TRM 第18.1.19节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议、但 它没有解决我的问题。   您的建议是关于初始 FET 控制选项。 我想从 bq40z80中获取任何错误条件标志。 我是说,bq40z80向我发送错误标志,但它不会关断 FET。 如何设置此选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Caner、

    您可以尝试一般禁用保护功能、还是只是不使用 FET?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kang,  

    我想使用一般的保护功能、也要使用 FET。 我想告诉您、如果发生 CUV、将设置 CUV 标志、但 bq40z80不会自动关闭 FET。  是否可以在 bq40z80中实现?

    下图显示在 bq77PL900中。如果我可以单击按钮(在 UV 中禁用 DSG FET 自动控制),然后如果 CUV 发生,则设置了标志,但 FET 未自动关闭。

    谢谢。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Caner、

    感谢您的澄清。 遗憾的是、选择性保护是不可能的。 例如、如果您禁用 CUV FET、则最终会将其禁用为 COV、并进行其他各种单独的保护。 我将在下一个目录发布时通知我们的系统团队、以考虑此功能。 很抱歉。