请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM2596 大家好、
我有需要仿真的项目。 我正在尝试仿真 LM2596SX-ADJ/NOPB、我要将5-12V 直流转换为3.3V 直流。 我尝试在 PSpice 上执行它、但我被卡住了。
该设计如下所示:
我尝试在运行时间为2ms 的时域(瞬态)中进行仿真。
我得到了错误:
我认为 pspice 找不到模型与 lm2596的模型相关。
我应该如何 完成仿真。