This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2596:LM2596SX-ADJ/NOPB

Guru**** 2451400 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2596

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865663/lm2596-lm2596sx-adj-nopb

器件型号:LM2596

大家好、

我有需要仿真的项目。 我正在尝试仿真 LM2596SX-ADJ/NOPB、我要将5-12V 直流转换为3.3V 直流。 我尝试在 PSpice 上执行它、但我被卡住了。

该设计如下所示:

我尝试在运行时间为2ms 的时域(瞬态)中进行仿真。

我得到了错误:  

我认为 pspice 找不到模型与 lm2596的模型相关。

我应该如何 完成仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eren、

    似乎 LM2596库未导入您的项目中。

    您是否在项目中看到了与此屏幕截图类似的 LM2596库?

    否则、您将必须右键单击库、然后导航到模型的路径以将其添加到您的项目中。

    希望这对您有所帮助、

    -奥兰多