This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61023:将泄漏电流考虑进去

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61023, TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865487/tps61023-taking-leakage-currents-into-accout

器件型号:TPS61023
主题中讨论的其他器件: TPS61022

您好!

在我的应用中、我需要一个关断电流非常低的升压转换器、因为器件将在90%的时间内处于关断状态。

我找到了 TPS61023 (和 TPS61022等)、但在数据表中、我看到"流入 VOUT 引脚的泄漏电流"、典型值为1uA、最大值为3uA、而关断电流则表示典型值为0.1uA、最大值为0.2uA。

我应该如何考虑泄漏电流? 我是否应该考虑1.1uA 典型值和3.2uA 最大总关断电流(关断+泄漏)?

另一方面、我看到 VOUT = 5V 时会产生泄漏电流、因此我想知道真正的断开选项是否会在 关断时将 VOUT 降至0V、这也会切断泄漏电流。

请您澄清一下吗?

应用条件/要求:

-原锂电池的输入电压(大约2.0至3.7V)

- VOUT 介于5.2V 和5.5V 之间

- IOUT 约为1mA (最大值可能为5-10 mA)

-在轻负载条件下具有高效率

-关断时真正的输出断开连接

-可能的最低泄漏电流

-可能的最低关断电流

提前感谢。

此致、

Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    TPS61023在关断模式下真正断开输入电压和输出电压功能。 因此、如果 EN 引脚被拉至逻辑低电平、Vout 为0V、则无泄漏电流进入 Vout 引脚。

    TPS61023是适合此应用的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Zack、这正是我所需要的。

    此致、

    Stefano