This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54061:在未加密 SPICE 模型中、频率除以2。 模型中的此误差还是我的设计中的误差?

Guru**** 2583995 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863874/tps54061-frequency-is-divided-by-two-in-the-unencrypted-spice-model-is-this-error-in-the-model-or-error-in-my-design

器件型号:TPS54061

我正在设计的降压转换器应介于36.5V-55V 至12V 之间。 输出电流介于20mA 和150mA 之间。 开关频率为1.1MHz、根据数据表、我在 RT 引脚和接地之间放置了一个49.9K 欧姆的电阻器、以相应地设置开关频率。 我将使用 LTSpice 和 TI 提供的未加密 SPICE 模型来验证我的设计。 我的问题是开关频率从137.5kHz (目标的八分之一)开始、然后达到275kHz、再达到550kHz、然后保持不变;但是、它应该再次乘以2才能达到1.1MHz 的目标。 在 WebBench 中、它达到1.1MHz。 我检查了所有其他电压、它看起来是正确的。 我还模拟5米秒、这足以达到稳定状态。 这可能是模型的问题吗? 我将原理图附在这里。

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的输入电压可能过高、无法在1.1MHz 下运行。  请查看数据表的开关频率部分。

    作为测试、您可以尝试降低仿真上的输入电压。  此外、您可能还需要获取适用于此器件的 EVM 并在工作台上进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    感谢你的答复。 我已经检查了有关频率计算的数据表、并确保我可以在1.1MHz 上运行。 我刚刚尝试用较低的输入电压对其进行仿真、频率仍然被除以2。 我还尝试将频率降低到550kHz (因此它在稳定状态下达到的值、实际设置为1.1MHz 时)、但在这种情况下、在稳定状态下达到的值为225kHz。 该模型看起来与频移模块有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将提交申请、要求检查车型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的建模组建议您尝试使用 PSPICE 或 TINA。  它看起来像是 LT SPICE 转换的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复! 但是、我认为、如果您遇到此模型的此类问题、您应该修复它或从网站中删除模型、以便人们不会在尝试弄清正在发生的情况时浪费时间。