我正在设计的降压转换器应介于36.5V-55V 至12V 之间。 输出电流介于20mA 和150mA 之间。 开关频率为1.1MHz、根据数据表、我在 RT 引脚和接地之间放置了一个49.9K 欧姆的电阻器、以相应地设置开关频率。 我将使用 LTSpice 和 TI 提供的未加密 SPICE 模型来验证我的设计。 我的问题是开关频率从137.5kHz (目标的八分之一)开始、然后达到275kHz、再达到550kHz、然后保持不变;但是、它应该再次乘以2才能达到1.1MHz 的目标。 在 WebBench 中、它达到1.1MHz。 我检查了所有其他电压、它看起来是正确的。 我还模拟5米秒、这足以达到稳定状态。 这可能是模型的问题吗? 我将原理图附在这里。
提前感谢您!