Other Parts Discussed in Thread: TPS3701
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS3701 你(们)好
我们的客户正在考虑使用 TPS3701进行监控、并希望在输入电压为48V 时监控约43.8V 的电压。
在上述情况下、客户需要使用高阻抗电阻器来分压电压。
TPS3701对电阻值有任何限制吗?
谢谢、此致、
米希亚基
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.