This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3701:外部电阻器

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865478/tps3701-external-resistor

器件型号:TPS3701

你(们)好

 

我们的客户正在考虑使用 TPS3701进行监控、并希望在输入电压为48V 时监控约43.8V 的电压。

在上述情况下、客户需要使用高阻抗电阻器来分压电压。

TPS3701对电阻值有任何限制吗?

 

谢谢、此致、

米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michaki  

    只要您不违反以下条件-

    电路应该工作正常。

    此致

    Trailokya