This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOST-LP5569EVM:LED 故障检测测试-无标志检测

Guru**** 2933270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865136/boost-lp5569evm-leds-fault-detection-testing---no-flag-detection

器件型号:BOOST-LP5569EVM

上午、

这是为了要求澄清我们需要启动的"生产模式"、以便使用 LED 故障检测功能。

当前、当 LED 已从电路板上移除(开路检测)时、我们无法读取故障标志="1"。

请您澄清一下如何确保我们正确使用器件来执行 LED 故障检测?

我们使用三个处于菊花链模式(选择 RGB LED) 的 EVM 来模拟设计概念。

非常感谢

此致

Umberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Umberto:

    您是否尝试 过数据表中的开路故障检测过程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wu、

    是的、我们在配置 SRAM 之前/之后按照步骤1-10操作、以确保不会在 FSM 的错误功能状态下运行测试。

    如果您共享一个代码示例、我们可以导入该示例以确保我们不会对器件的寄存器实施错误的 R/W 访问?

     错误 的 drv_head余 量[1:0]值可能会影响此类标志的设置?

    谢谢

    此致

    Umberto