This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25180-Q1:LM25180-Q1是否具有与 LM5180-Q1相似的特性?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25180-Q1, LM5180-Q1, LM5180, LM25180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862975/lm25180-q1-does-lm25180-q1-have-similar-characteristics-to-lm5180-q1

器件型号:LM25180-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5180-Q1LM5180LM25180

大家好、团队、  

您能否回答有关 LM25180-Q1的2个问题?

  • 您能告诉我 LM25180-Q1和 LM5180-Q1之间的区别吗? 我想输入电压范围是由于集成 MOSFET 造成的、它是正确的吗?
  • 通过将 LM5180-Q1与 tinaTI 仿真配合使用、我能否看到与 LM25180-Q1相似的特性?
  • 我无法导入 LM5180-Q1的 PSpice 模型、如何导入? (随附的图片显示了错误消息)我在 http://www.ti.com/product/LM5180-Q1/toolssoftware 上找到了 PSpice 模型

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM25180和 LM5180之间的差异是绝对最大电压。

    它们都具有相同的特性。

    我已连接 SPICE 模型。

    e2e.ti.com/.../snvmbl6.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢 您的支持。

    但 您的 SPICE 模型不能用于创建新的宏向导、即"电路无法打开或无法转换为宏"。 是个人问题还是 SPICE 模型问题?

    此致、
    Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我和建模组中的某个人谈谈、我会再给您回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我打开了一个 TT、以查看我们是否可以解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这话什么意思? 为什么开一个 TT?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看起来该模型仅针对 PSpice 开发、当您使用其他模型时、可能会出现一些转换错误。 谢谢。