请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25180-Q1 主题中讨论的其他器件: LM5180-Q1、 LM5180、 LM25180
大家好、团队、
您能否回答有关 LM25180-Q1的2个问题?
- 您能告诉我 LM25180-Q1和 LM5180-Q1之间的区别吗? 我想输入电压范围是由于集成 MOSFET 造成的、它是正确的吗?
- 通过将 LM5180-Q1与 tinaTI 仿真配合使用、我能否看到与 LM25180-Q1相似的特性?
- 我无法导入 LM5180-Q1的 PSpice 模型、如何导入? (随附的图片显示了错误消息)我在 http://www.ti.com/product/LM5180-Q1/toolssoftware 上找到了 PSpice 模型
此致、
Ochi