This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218D0:如何在需要始终接通 DCDC5/DCDC6电源但不需要纽扣电池的应用中连接 CC 引脚?

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/864947/tps65218d0-how-to-connect-cc-pin-in-an-application-that-requires-always-on-dcdc5-dcdc6-power-supplies-but-without-coin-cell-backup-battery

器件型号:TPS65218D0

您好!

在数据表中、它显示"在需要常开电源但没有备用电池的应用中、电源路径的 CC 输入必须为

接地"

在我的设计中、我将 CC 引脚接地、并将 +5V 电源连接到 IN_BU 的引脚、在电路板加电后  、DCDC5/DCDC6的输出直流电平是正确的、 但是、如果我通过将 PWR_EN 设置为低电平将 PMIC 切换到关闭模式、则 DCDC5/DCDC6输出将关闭、我与我们的固件工程师讨论了此问题、他找到了 TI 提供的以下说明中的答案、

----------------------------------------------------

 

Brian Berner

Brian Berner

 

用户2013294

我在 board.c 文件中找到一些代码(函数:scale_vcores_generic)、这些代码似乎用于设置 MPU 的电压。 我认为这些代码可能会帮助我们解决这个问题。 另一种方法是在工厂对 PMIC 芯片进行重新编程。  

是的、只要输入电压大于4.5V、您就可以自行对 EEPROM 进行重新编程、并按照数据表中的说明进行操作。  

用户2013294

原因可能是我们将 CC 引脚连接到 GND、因为我们没有纽扣电池。

是的、这绝对是您无法使用 FSEAL 使 DCDC5/6保持开启的原因。 这使我以前感到困惑,我很困惑。 在 CC 引脚上施加5V 至3V 的电阻分压器将起作用。

----------------------------------------------------------------

  是否有人可以更详细地解释为什么需要在硬件侧的 CC 引脚上连接3V? 它与数据表中的描述不一致。

谢谢、致以诚挚的问候

开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开尔文、

    这一问题已经回到我的身上。

    如果您希望在不使用 DCDC5/6的情况下为 VDDS_RTC 供电、则可以使用 Sitara AM437x 进行供电。 VDDS_RTC 可由 LDO1 (1.8V)供电、而 CAP_VDD_RTC 将由处理器在内部生成。 请参阅 VDD_RTC 和 KALDO 引脚端接。 这就是"始终开启的电源"的交付方式(根据用户指南)。

    如果 Sitara AM437x 未使用此特殊功能通过内部连线为 CAP_VDD_RTC 供电、则必须使用 DCDC5/6。 如果使用 DCDC5/6、则必须连接 CC 引脚。 如果没有可用的纽扣电池、则必须在该引脚上创建电压(使用电阻分压器从5V 开始提供3V 电压)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    感谢您的快速响应、我对数据表的描述感到困惑、"在需要常开电源但没有备用电池的应用中、电源路径的 CC 输入必须

    接地。"


    正如您所说、我必须在该引脚上创建电压(使用电阻分压器从5V 开始为3V)、您会建议电阻器值是多少?  CC 引脚是否有任何电流规格要求?

    谢谢、致以诚挚的问候

    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开尔文、

    当然、最简单且最便宜的选择是使用两个等效电阻(例如、R1=R2=100k)从5V 生成2.5V 电压。

    5V*100k/(100k+100k)= 2.5V、这在 CC 引脚的可用范围内(允许>=2.2V)。

    总电阻大小并不重要、因为只要 IN_BU 可用、电流就不会通过该引脚拉取。

    但是如果您希望精确地获得3V、那么5V*R2/(R1+R2)= 3V ->(5V/3V)*R2 = R1+R2 -> R1 = R2 *(1.67-1)= R1 = 2/3 * R2

    因此、如果 R2 = 100k、则 R1 = 67k (您可以使用最接近67k (即68k)的常用电阻器值

    5V*100k/(67k+100k)= 3V