您好!
在数据表中、它显示"在需要常开电源但没有备用电池的应用中、电源路径的 CC 输入必须为
接地。"
在我的设计中、我将 CC 引脚接地、并将 +5V 电源连接到 IN_BU 的引脚、在电路板加电后 、DCDC5/DCDC6的输出直流电平是正确的、 但是、如果我通过将 PWR_EN 设置为低电平将 PMIC 切换到关闭模式、则 DCDC5/DCDC6输出将关闭、我与我们的固件工程师讨论了此问题、他找到了 TI 提供的以下说明中的答案、
----------------------------------------------------
|
|
Brian Berner |
Brian Berner
用户2013294
我在 board.c 文件中找到一些代码(函数:scale_vcores_generic)、这些代码似乎用于设置 MPU 的电压。 我认为这些代码可能会帮助我们解决这个问题。 另一种方法是在工厂对 PMIC 芯片进行重新编程。
是的、只要输入电压大于4.5V、您就可以自行对 EEPROM 进行重新编程、并按照数据表中的说明进行操作。
用户2013294
原因可能是我们将 CC 引脚连接到 GND、因为我们没有纽扣电池。
是的、这绝对是您无法使用 FSEAL 使 DCDC5/6保持开启的原因。 这使我以前感到困惑,我很困惑。 在 CC 引脚上施加5V 至3V 的电阻分压器将起作用。
----------------------------------------------------------------
是否有人可以更详细地解释为什么需要在硬件侧的 CC 引脚上连接3V? 它与数据表中的描述不一致。
谢谢、致以诚挚的问候
开尔文