This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5955:更新速率

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865241/tlc5955-update-rate

器件型号:TLC5955

团队、  

此器件的最快更新速率是多少?

对于串行输入、最快时钟速度为25MHz。 因此、假设我将1MHz 数据传输速度和16位数据传输速度用于所有48个输出、即:

(1/(1 MHz)*16位*48输出=768微秒?

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija、

       实际上、您实际上需要传输769位而不是768位。 因此它将是(1/(1 MHz)*7669=769 us。

       您可以参阅 DS 的图22。