This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907:P2P 至 PT5108

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5907
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/864819/lp5907-p2p-to-pt5108

器件型号:LP5907

大家好、

  1. 我们是否有适用于 P2P 的 LDO 来替代 PT5108的固定输出版本的 LDO? 输出电压要求为1.8V、2.8V 和3V、并且价格尽可能低。
  2.  它用于家用空调的恒温器。
  3. 目前、我选择 LP5907。 能否使用 LP5907替换此 PT5108?
  4. 您是否有更好的建议?

 

此致

黄威斯利

wesley-huang@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wesley、

    LP5907优于推荐:

    Iq 更低

    2.噪音更低

    3、不需要外部旁路电容(可以保持这种状态、因为这是 LP5907上的 NC 引脚)

    但愿这对您有所帮助。