请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP5907 大家好、
- 我们是否有适用于 P2P 的 LDO 来替代 PT5108的固定输出版本的 LDO? 输出电压要求为1.8V、2.8V 和3V、并且价格尽可能低。
- 它用于家用空调的恒温器。
- 目前、我选择 LP5907。 能否使用 LP5907替换此 PT5108?
- 您是否有更好的建议?
此致
黄威斯利
wesley-huang@ti.com
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.