大家好、
我们有一个新的热插拔设计、输入电压范围为9V 至36V、但需要考虑最小输入电压条件、因为产品规格为9V (+-5%)、最小系统电压必须不低于10V (在计算电子表格中)。
您能不能评论 LM5069是否适合该设计? 谢谢!
此致、
Sam Ting
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、 Rakesh、
最大负载电流为25A、应用为工业 PC。
所需的 UVLO 阈值上限(电芯 f95)无法在随附的电子表格中更新为9V。
请检查并查看电子表格吗? 感谢您的支持!
e2e.ti.com/.../LM5069_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_REV_5F00_C_5F00_20191212.xlsx
此致、
Sam Ting
尊敬的 Sam:
此设计工具旨在用于输入电压最小值为12V*.90= 10.8V 的12V 应用
我已解锁该工具并消除 了对单元 f95的限制。
PFA 表中、您还需要使用软启动(dVdt)控制来在启动期间提供更好的 SOA 裕度
e2e.ti.com/.../3010.copy_5F00_LM5069_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_REV_5F00_C_5F00_20191212.xlsx
BR、Rakesh
您好、Rakesh、
感谢您的耐心!
您能否帮助评论以下问题、
1. dv/dt 软启动的详细操作、以及我们为什么可以在外部电路中有更多的设计裕度。
2.在最小输入电压条件下、我们是否可以使用8V 设置"所需的较低 UVLO 阈值"?
此致、
Sam Ting