This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:最小输入工作电压

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/864197/lm5069-minimum-input-operating-voltage

器件型号:LM5069

大家好、

我们有一个新的热插拔设计、输入电压范围为9V 至36V、但需要考虑最小输入电压条件、因为产品规格为9V (+-5%)、最小系统电压必须不低于10V (在计算电子表格中)。

您能不能评论 LM5069是否适合该设计? 谢谢!

此致、
Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    您可以将其用于9V 的最小工作电压。 正如您在数据表的 EC 表中看到 的、POREN 的最大电压为9V、可确保器件中所有块的功能正常。

    您能否分享有关负载电流要求和应用用例详细信息的信息?

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rakesh、

    最大负载电流为25A、应用为工业 PC。

    所需的 UVLO 阈值上限(电芯 f95)无法在随附的电子表格中更新为9V。

    请检查并查看电子表格吗? 感谢您的支持!  

    e2e.ti.com/.../LM5069_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_REV_5F00_C_5F00_20191212.xlsx

    此致、

    Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    此设计工具旨在用于输入电压最小值为12V*.90= 10.8V 的12V 应用

    我已解锁该工具并消除 了对单元 f95的限制。

    PFA 表中、您还需要使用软启动(dVdt)控制来在启动期间提供更好的 SOA 裕度

    e2e.ti.com/.../3010.copy_5F00_LM5069_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_REV_5F00_C_5F00_20191212.xlsx 

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的耐心!
    您能否帮助评论以下问题、

    1. dv/dt 软启动的详细操作、以及我们为什么可以在外部电路中有更多的设计裕度。
    2.在最小输入电压条件下、我们是否可以使用8V 设置"所需的较低 UVLO 阈值"?

    e2e.ti.com/.../1222.3010.copy_5F00_LM5069_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_REV_5F00_C_5F00_20191212.xlsx

    此致、
    Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    软启动电路会减慢输出电压的斜坡速率、从而降低浪涌电流、从而降低启动期间 MOSFET 上的功率耗散。

    UVLO 阈值下限可能为9V-90mV。  对于您的情况、 请 通过 47kOhm 将 UVLO 引脚连接到 Vin。

    BR、 Rakesh