This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5067:LM5067

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5067
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/864864/lm5067-lm5067

器件型号:LM5067

Rin 问题:我想使用 LM5067进行-12V 保护、因为 VCC-VEE 之间的内部电压固定为13V、因此可以在输入电压低于13V 时使用该器件、Rin 的正确值是什么?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Irene、

    您的最大值是多少 工作电压? 如果它小于12.3V (内部电压的最小击穿电压)、则不需要 Rin。  

    对于高于12.3V 的输入、Rin 可计算为

    Rin =(Vin-12.3V)/4mA

    4mA 的电流 可提供2倍的最小2mA 要求裕度

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您 Rakesh、

    我想知道 LM5067是否能够在电源电压低于13V (绝对值)的情况下工作。

    感谢您的观看

    BR

    艾琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。  LM5067的工作电压为9V。

    BR、 Rakesh