请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5067 Rin 问题:我想使用 LM5067进行-12V 保护、因为 VCC-VEE 之间的内部电压固定为13V、因此可以在输入电压低于13V 时使用该器件、Rin 的正确值是什么?
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.