This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61220:输出电压可以#39;t 达到3.3V

Guru**** 2384470 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61220
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863639/tlv61220-vout-can-t-reach-3-3v

器件型号:TLV61220

大家好、

1.我的客户使用 TLV61220将3V 升压到3.3V、为蓝牙模块供电。

2.在测试期间、当他们将 Vin 降低到2.7V 时、发现 Vout 低于3.3V。 原理图如下所示:

3.您能否帮助分析原因并提供解决方案?

此致

黄威斯利

电子邮件: Wesley-huang@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zhihong:

    您可以共享 Vin、Vout 和 SW 的波形吗? 负载条件?是什么

    R228、R225的用途是什么? 他们是否在测试过程中焊接了它们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zhihong:

    我认为您早就没有听到您的声音了。 我将关闭此帖子。

    如果没有、只需在下面回复即可。 谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    很抱歉耽误你的时间。

    1.我向客户询问了这些信息、但他 还没有回复我。  

    2.他没有测试波形。 在测试期间、他将升压的输入电压从3V 更改为2.7V、然后使用万用表测量输出电压、发现它低于 他设置的3.3V 输出。

    我 向客户询问具体的波形和负载条件。 您能否 根据当前情况确定几个潜在风险点?

    此致

    黄威斯利

    电子邮件: Wesley-huang@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wesley:

    很难说没有详细信息。 有几个问题、下面是一些频率问题:

    负载超过转换器的能力。

    2.输入电压(电源)可能没有足够的功能。

    布局或原理图有误。 (正如我提到的、我不清楚客户放置的零部件。)