This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5045:LM5045电压模式控制

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5045, LM5036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863074/lm5045-lm5045-voltage-mode-control

器件型号:LM5045
主题中讨论的其他器件: LM5036

您好、专家、

在 LM5045数据表中、据说该器件可用于电压控制模式。 您是否有一个使用 LM5045电压控制模式的参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lenna、

    我会为您进行检查、请给 Ma 一个日期来回复您。

    此致、

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teng:

    您是否有任何进一步的反馈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lenna、  

    TI 没有使用电压模式控制的 LM5036参考设计。

    我不建议在 VMC 中使用 LM5045。

    在 VMC 中、电桥需要一个直流阻断电容器来防止任何伏秒不平衡使变压器饱和、但当您对功率级过载或发生短路时、峰值电流限制开始运行、然后您返回峰值电流模式控制和平衡 电容器上的电压将丢失。

    LM5045只能用于电流模式控制。 对于 VMC、在 LM5036等过载情况下、您需要脉冲匹配功能。

    此致、

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teng:

    感谢您的回复。 我很好奇、为什么数据表显示 LM5045能够支持电压模式控制、而没有提到它在过载和短路情况下具有限制。 顺便说一下、您能否解释一下峰值电流模式控制如何破坏阻断电容器上的平衡?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lenna、

    LM5045可在电压模式控制下运行、但当它在过载和短路条件下进入峰值电流模式控制时会产生影响、在器件释放时可能未充分考虑这些影响。

    在峰值电流模式下、占空比将受峰值电流的限制、这可能导致次谐波振荡、并导致直流阻断电容器上的电压以与半桥中的分离器电容器电压在运行时发生漂移的方式非常相似 在峰值电流模式下、没有脉冲匹配。

    如果客户希望使用电压模式、LM5036是一个不错的选择、它在过载条件下具有脉冲匹配。

    此致

    Peter