Other Parts Discussed in Thread: LM5045, LM5036
主题中讨论的其他器件: LM5036
您好、专家、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Lenna、
TI 没有使用电压模式控制的 LM5036参考设计。
我不建议在 VMC 中使用 LM5045。
在 VMC 中、电桥需要一个直流阻断电容器来防止任何伏秒不平衡使变压器饱和、但当您对功率级过载或发生短路时、峰值电流限制开始运行、然后您返回峰值电流模式控制和平衡 电容器上的电压将丢失。
LM5045只能用于电流模式控制。 对于 VMC、在 LM5036等过载情况下、您需要脉冲匹配功能。
此致、
Teng
您好、Lenna、
LM5045可在电压模式控制下运行、但当它在过载和短路条件下进入峰值电流模式控制时会产生影响、在器件释放时可能未充分考虑这些影响。
在峰值电流模式下、占空比将受峰值电流的限制、这可能导致次谐波振荡、并导致直流阻断电容器上的电压以与半桥中的分离器电容器电压在运行时发生漂移的方式非常相似 在峰值电流模式下、没有脉冲匹配。
如果客户希望使用电压模式、LM5036是一个不错的选择、它在过载条件下具有脉冲匹配。
此致
Peter