This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61089:开关频率下的峰峰值为80mV

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61089

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/864756/tps61089-80mv-peak-to-peak-at-switching-frequency

器件型号:TPS61089

大家好、

您能查看以下查询吗?

借助 TPS61089、我们构建了升压转换器(5V 至12V @ 500mA)。 遗憾的是、控制器的输出电压清晰地显示了开关脉冲、这些脉冲也可在 EMC 测量中看到。
实际纹波在大约20mV 时正常。

在屏幕截图中、您将找到电路图、布局以及控制器输出端的测量值(C117/12V)。 在测量过程中、控制器加载了24欧姆(500mA)。

也许您有一些信息可供我们了解如何解决峰值问题。
感谢您提前付出的努力。

此致、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请移除 C111、 将 R116更改为20k、将 C121更改为4.7nF、以检查它是否有用。

    该测试的带宽是多少?您是如何执行该测试的?