请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61089 大家好、
您能查看以下查询吗?
借助 TPS61089、我们构建了升压转换器(5V 至12V @ 500mA)。 遗憾的是、控制器的输出电压清晰地显示了开关脉冲、这些脉冲也可在 EMC 测量中看到。
实际纹波在大约20mV 时正常。
在屏幕截图中、您将找到电路图、布局以及控制器输出端的测量值(C117/12V)。 在测量过程中、控制器加载了24欧姆(500mA)。
也许您有一些信息可供我们了解如何解决峰值问题。
感谢您提前付出的努力。
此致、
Franz