This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:LM5116 SCH 审核

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862654/lm5116-lm5116-sch-review

器件型号:LM5116

大家好、

请帮助您查看 SCH 下的内容吗? 谢谢。

对于 VCCX、如果不使用、它们是否可以使用10欧姆电阻将其接地? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不会在 FET 的栅极上使用1nF 电容器。  您不应进行连接

    电容器连接到电流感应电阻器。  

    VCCX 上的10欧姆电阻正常;但不使用任何更大的电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于不活动、我正在关闭此帖子。