This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14006:锯齿问题

Guru**** 2383460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862683/lmr14006-sawtooth-issue

器件型号:LMR14006

尊敬的先生/女士:

我们正在准备新产品开发、并计划使用您的降压稳压器 LMR14006Y。  

随附了原理图的捕获、该图基于 Webench 工具。 输出电压必须为9.62V。 在 Tamb.时、负载将从无变化或从15.34mA 变为183mA。 当电流很小时、纹波是最小值。 我们在输出端有锯齿和振荡(请参阅图像)、这是意料之外的、我们希望从系统中移除。 在低温下、这种影响更严重。

您能否向我们推荐一种在所有条件下使输出变平的解决方案。 功耗必须尽可能低。

提前感谢

Maria

Vhold 具有振荡和锯齿形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 Webench 进行了检查、建议输出至少为15uF。  我会尝试增大您的输出电容器、看看这是否有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于不活动、我正在关闭此帖子。