请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR14006 尊敬的先生/女士:
我们正在准备新产品开发、并计划使用您的降压稳压器 LMR14006Y。
随附了原理图的捕获、该图基于 Webench 工具。 输出电压必须为9.62V。 在 Tamb.时、负载将从无变化或从15.34mA 变为183mA。 当电流很小时、纹波是最小值。我们在输出端有锯齿和振荡(请参阅图像)、这是意料之外的、我们希望从系统中移除。 在低温下、这种影响更严重。
您能否向我们推荐一种在所有条件下使输出变平的解决方案。 功耗必须尽可能低。
提前感谢
Maria
Vhold 具有振荡和锯齿形。