This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:LM5170-Q1:如何测量电流控制的频率响应

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/864114/lm5170-q1-lm5170-q1-how-to-measure-the-frequency-response-of-current-control

器件型号:LM5170-Q1

您好!

我们要测量 电感器电流控制的实际频率响应,并使用 频率响应分析器(FRA5087)。

是否有推荐的测量方法?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wade、

    感谢 您发帖。   可以根据下图完成测量。  您需要使用差分探头来测量环路。  另请注意、注入扰动应以 mV 为单位、因为 IC 工作信号最大值为~100mV  

    e2e.ti.com/.../LM5170-Inner-Loop-Measurement.pdf

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi