This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:REGN 电容器

Guru**** 2547530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/864418/bq25713-regn-capacitor

器件型号:BQ25713

所有、

在 BQ27513 REGN 引脚上、建议的电容介于2.3uF 至3.3uF 之间;如果我使用4.7uF、是否存在任何稳定性问题?  还有其他问题吗?

谢谢、

此致、

Joe

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

       使用4.7uF 电容器不会出现稳定性问题是很好的。

    此致