This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:使用降压6

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS650864, TPS650861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/864281/tps650864-buck-6-usage

器件型号:TPS650864
主题中讨论的其他器件: TPS650861

大家好、我将在我的设计中主要使用 TPS650864:

在应用图中、Buck6通常用于为 DDR 和 VTT LDO 供电以提供 DDR 基准。

在我的应用中、Sine I 仅使用1Gb DDR 也可以使用任何具有3A 有限电流的 Buck3、Buck4或 buck5、这就足够了。 我需要具有外部 FET 的降压稳压器、以用于其他一些高电流应用。

因此、我能否将 Buck3、Buck4或 Buck5中的任何一个用于 DDR、然后将该降压转换器的输出连接到 VTT_LDO 的 PVIN_VTT。

我可以这样做吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chehthan、  

    VTT LDO 基于 Buck6的输出电压进行内部基准、因此它并不像更改 VTT LDO 的输入源那样简单。 您有两个选项:

    1.确保 Buck6的输出电压与计划用于为 VTT LDO 供电的降压转换器相同。 这应保持基准正确、并允许将 Buck6的高电流能力用于其他设备。

    2.使用 VTT LDO 反馈引脚(VTTFB)上的电阻分压器电路更改 VTT LDO 提供的输出电压。 只有 Buck6提供的电压低于 DDR 存储器所需的电压时、此操作才有效。 您可以将 Buck3/4/5连接到 VTT LDO 的输入端、并使用电阻分压器降低反馈引脚上的电压、这将导致 VTT LDO 增加输出电压。  

    这两个用例均未经过验证、器件无法保证按预期正常工作。 无论在哪种情况下、您都可能需要考虑使用 TPS650861代替 TPS650864x 器件。 TPS650861是 TPS650864器件的用户可编程版本、采用相同的器件。 这将允许您根据需要更改不同降压转换器上的电压。  

    此致、

    Layne J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢、我现在了解了复杂的情况。