Other Parts Discussed in Thread: TPS650864, TPS650861
主题中讨论的其他器件: TPS650861
大家好、我将在我的设计中主要使用 TPS650864:
在应用图中、Buck6通常用于为 DDR 和 VTT LDO 供电以提供 DDR 基准。
在我的应用中、Sine I 仅使用1Gb DDR 也可以使用任何具有3A 有限电流的 Buck3、Buck4或 buck5、这就足够了。 我需要具有外部 FET 的降压稳压器、以用于其他一些高电流应用。
因此、我能否将 Buck3、Buck4或 Buck5中的任何一个用于 DDR、然后将该降压转换器的输出连接到 VTT_LDO 的 PVIN_VTT。
我可以这样做吗?