This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA78L:器件型号为 UA78L05AIPK 的热膨胀系数(CTE)

Guru**** 2507525 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863684/ua78l-coefficient-of-thermal-expansion-cte-for-part-number-ua78l05aipk

器件型号:UA78L

我正在对使用大量 TI 器件的电路板进行焊点疲劳分析。  您能告诉我器件型号为 UA78L05AIPK 的热膨胀系数(CTE)吗?

提前感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您是否可以使用稳压器的材料成分进行分析? 如果是、我们 的材料成分搜索 允许您查找我们的任何器件的此信息。  

    以下是 UA78L05AIPK 的特定材料成分信息  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我怀疑、在理论上可以根据详细的材料细分和几何形状来确定某个东西的 CTE、但这远远超出了我的能力、我从未见过它尝试过除最简单的材料之外的任何材料。

    我希望测试数据会存在(一些制造商对此进行了测试)、或者非常熟悉零件结构的人可以识别影响会占主导地位的材料。

    对于具有引线的器件、引线框的 CTE 往往占主导地位、但对于无引线器件则并非如此。  我在这里要问的部分没有线索。

    您可以与包装人员核实一下吗?  他们最有可能获得这些信息。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David、

    在继续之前、我想确保我们在封装上对齐、因为 UA78L05AIPK 采用带引线的 SOT-89封装。 我们的封装团队按封装类型划分、因此我希望确保与合适的人员联系、了解正确的封装。  

    我知道、进行全面的模型通常需要2-3周(可能更好的假设是、由于即将到来的假期、这将会是一个漫长的过程)、 但是、我们可能可以在更短的时间内得到很好的估计、因为引线框/模塑化合物是 CTE 的主要因素。 那么、让我知道您的喜好、我们将努力为您提供。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我再看一下,你是对的--它是有铅的。  我现在有点尴尬,因为我不应该浪费你的时间。  我已经掌握了有关典型 TI 引线式器件的 CTE 的非常好的信息、我可以使用您的网站获取有关引线框的特定材料成分信息。

    我需要检查的器件列表很长、我将其分类错误。

    所以--我感谢你们付出的努力,并对浪费时间表示歉意。