This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003A:最小导通电压范围

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: ULN2003A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/864293/uln2003a-minimum-conduction-voltage-range

器件型号:ULN2003A

大家好、

我的客户端使用 MCU 控制 ULN2003A 的其中一个输入。

  1. MCU 通电后、控制端口中将出现幅值范围为0.6 ~ 0.9V 且持续时间为600ms 的脉冲。
  2. 我的客户担心该脉冲会导致 ULN2003A 的传导错误、因此现在我们需要知道 ULN2003的最小传导电压范围为-40°C ~ 125°C、 以便他可以评估系统并作出判断?

请提供此信息

此致

黄威斯利

wesley-huang@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wesley、

    它取决于 ULN2003A 输出引脚上的负载。 数据表规范了导通状态输入电压、但这是在特定负载电流和 V_ce 下的值。

    您的客户案例中的负载条件是什么?  

    将此支持移至电子邮件。 关闭 E2E 主题。