请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ULN2003A 大家好、
我的客户端使用 MCU 控制 ULN2003A 的其中一个输入。
- MCU 通电后、控制端口中将出现幅值范围为0.6 ~ 0.9V 且持续时间为600ms 的脉冲。
- 我的客户担心该脉冲会导致 ULN2003A 的传导错误、因此现在我们需要知道 ULN2003的最小传导电压范围为-40°C ~ 125°C、 以便他可以评估系统并作出判断?
请提供此信息?
此致
黄威斯利
wesley-huang@ti.com