This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:如何使 BQ40Z80支持更高的电流?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863221/bq40z80-how-to-make-bq40z80-support-higher-current

器件型号:BQ40Z80

我的电池为7P6S、12600mAh、采样电阻为1m Ω。 BQ40Z80仅支持32767mA 的最大电流。 我需要100-150A 的瞬时放电流。 假设我调节5倍。 以下过程是否正确?
1) 1)使用标准2A 电流来校正电流值。


2) 2)设计容量设置为2520mAh。


3) 3)将电流换算系数设置为5。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、V one、

    您提到的电流调节可能有效、但我建议考虑系统放电频谱的下限。 现在、1mA 可能会以20的刻度缩放至20mA、但这意味着任何噪声都会记录更高的电流计数。 您还需要扩展设计容量、如果要调节电流、则 Qmax 值要小一些。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的目的是调节电流、因为 BQ40Z80不能超过32767mA。 如果我需要调节电流5次、您能给我一个具体的操作程序吗? 细节越详细越好、非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我做了一些实验、似乎我只需要将 setting->Current Scaling 设置为5、即可将电流值缩放5倍。 由于设计容量不超过29AH、因此未经修改仍为12600mAH。 然后需要修改一些与电流相关的其他参数、例如 OCC1 \ OCC2 \ OCC \ OCD1 \ OCD2 \ OCD \ CHGC \ PCHGC 处于保护状态。 对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、V one、

    是的、还应修改其他参数、例如充电电流阈值、放电电流阈值、设计容量、停止电流、休眠电流。