This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD7138:UCD7138

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD7138, UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814507/ucd7138-ucd7138

器件型号:UCD7138
主题中讨论的其他器件: UCD3138

在论坛期间、我将深入探讨有关"第三象限传导"的讨论、

--------------------------------------------------------------------

您好、Jongwan、

是的、正确的、就电流方向和栅极状态而言、第三象限操作类似于体二极管导通。

GaN HEMT 没有体二极管、因此该模式是由 CDG/CGS 偏置的栅极电压导致 的、该电压会在线性区域中打开 FET 并使漏极电压保持恒定。

在 LMG5200中 、该电压为2V。

因此、如果您在栅极关断时有电流从源极流向漏极、您可以将其等同于 具有2V 正向偏置的体二极管。 这种导通模式不是最佳的、并且希望通过尽快打开栅极来最大限度地减少这种情况、从而最大限度地缩短死区时间。

此致、

Alberto

------------------------------------------------------------------

我可以发挥我的想象力、在第三象限自发传导开始后立即将这种打开栅极驱动的事件内部化-就像在二极管中一样-但不管怎样、电流从源极流向漏极。

在 MOSFET 中、增强型通道中可能存在对称性、可为电流创建低得多的阻抗路径、但不确定 GaN 是否如此。 因为、无论如何、VDS 都是负的。

那么、同步整流器如何在 VDS 为负的低导通损耗模式下运行? 如果是这样、我猜测存在 具有极低 Vds 和+Vgs 的传输曲线、其行为与第一象限导通类似。

如果有这种模式的物理原理,我们将会大大放松:我们有几个设计盲目地遵循这种连接,而不是完全了解它的工作机制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您的问题是 UCD7138的工作原理、则很简单、它测量 MOSFET 体二极管导通时间并报告给控制器 UCD3138、然后 UCD3138调整死区时间以优化同步操作。 有关更多详细信息、请参阅 UCD7138数据表。

    如果您的问题与 TI GaN 有关、我将请 GaN 团队的专家为您提供帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thnx Lux Bosheng。

    我已经与 EPC 的 EPC2024应用工程师讨论过这个问题、他的详细解释令人惊叹且优雅。 对此、我不知道。

    因此我们可以解决这个问题。

    尽管如此、倾听 TI 专家的立场始终是有教育意义的。

    因此、我们还将阅读他/她所说的话。

    -robin