大家好、
我的客户使用我们的 UCC28070来实现他们的 PFC 电路。
它们遇到了 UCC28070的一些异常波形。
应用规范:
VAC=120V、Fs=50kHz、Pout=1200W
CH1、Ch2:两相电流波形、Ch3:Phase1栅极电压
是否想向您咨询引发此异常波形的原因?
我的客户还提到有机会烧毁功率 MOSFET。
是否可能与异常波形相关? 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
苏,先生你好
您能给我提供有关这种现象的更多信息吗?
1 μ A:是否总是在线路电压的峰值区域发生?
2:是否降低输出负载、异常消失了?
3:异常是否总是在恒定条件下发生?
您能否仔细检查 UCC28070引脚 GDA/GDB 上的波形是否与 MOSFET 相同?
您能帮助尝试将 RDM 引脚直接连接到引脚15吗?
您能否帮助尝试将 R13接地侧直接连接到引脚15?
谢谢。