This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:UCC28070的异常电流波形

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/827077/ucc28070-abnormal-current-waveform-of-ucc28070

器件型号:UCC28070

大家好、

我的客户使用我们的 UCC28070来实现他们的 PFC 电路。

它们遇到了 UCC28070的一些异常波形。

应用规范:

VAC=120V、Fs=50kHz、Pout=1200W

CH1、Ch2:两相电流波形、Ch3:Phase1栅极电压

是否想向您咨询引发此异常波形的原因?

我的客户还提到有机会烧毁功率 MOSFET。

是否可能与异常波形相关? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    苏,先生你好

    您能给我提供有关这种现象的更多信息吗?

    1 μ A:是否总是在线路电压的峰值区域发生?

    2:是否降低输出负载、异常消失了?

    3:异常是否总是在恒定条件下发生?

    您能否仔细检查 UCC28070引脚 GDA/GDB 上的波形是否与 MOSFET 相同?

    您能帮助尝试将 RDM 引脚直接连接到引脚15吗?

    您能否帮助尝试将 R13接地侧直接连接到引脚15?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    苏先生您好:

    您是否仍在关注此问题? 您能否更新我需要的信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    苏先生您好:

    从原理图中、我找不到当前采样部件、您能给我发送整个原理图吗? 谢谢。

    文宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Webin、

    抱歉。 我还在等待客户的反馈。  

    请参阅下图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Su:

    根据您的电流采样电路、客户仍使用 CT 进行电流采样。 由于 CT 在初级侧具有电感器、 因此该电感器可能会影响 PFC MOSFET VGS。  我建议将 CT 移动到 Mos 漏极的钢丝绳侧、这也是 TI 推荐的。

    请帮助与客户合作、并向 我反馈结果和我需要的信息、非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    苏您好:

    由于 仍然没有客户提供的任何信息或更新、您能否继续推动客户进行更新?

    只有通过这种方式我们才能支持。

    任何帖子都有时间限制、我建议我们可以将讨论从 e2e 更改为电子邮件。 您能否通过电子邮件向我发送更新:wenbin-huang@ti.com

    非常感谢。