This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3895:OUTR 和 OUTD 脉冲不稳定且不对称

Guru**** 2610895 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC3895, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826114/ucc3895-outc-and-outd-pulses-are-not-stable-and-not-symmetrical

器件型号:UCC3895
Thread 中讨论的其他器件: TL431

尊敬的 TI 团队

我们正在使用 IC UCC3895设计10KW 相移全桥直流/直流控制器。 我们通过禁用反馈到控制器进行了开环测试、并顺利加载了高达10KW 的功率。 我们关闭环路时报告的问题。 下面列出了问题。

  • 在无负载时、输出电压调节为100V、无噪声、突发模式工作。
  • 当我们加载大约300W 时(输出电压100V 和输入电压200V)。 输出在100V 时调节来自磁性部件的噪声、而交叉校验则观察到非对称 PWM 脉冲输出(在 outc 和 outd 之间)。 我们根据 TI SLUA275的应用手册解决问题、但问题仍未解决。 通过从 Vref 输出添加分压器、我们将斜坡电压增加到了1.15Vdc。
  • 我们尝试了补偿电路、但问题仍未解决。

我们将 UCC3895的四层 PCB (作为单独的子卡)与电源 PCB 分开。 和为 IC 提供的专用接地层、 但电源接地和模拟接地不是分离的、而是作为接地层常见的。

请帮助我们解决该问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arun、专家将很快与您联系。 ——邓

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队

    请提供答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Arun:

    1,您是否检查驱动器电路上存在任何干扰信号的信号。

    2, 您能否在此处显示您的波形。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队

    我们在驱动器的输入和驱动器的输出上观察到相同的波形。

    我们将连接来自 PWM 控制器的 outc 波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!尊敬的:

     1、OUTA 和 OUTB 是否有相同的问题?

    2、您可以在这里分享您的 SCH 吗?

    3、您能否在同一波形中共享 outa outb outc outd?

    4、您是选择 电压模式还是峰值电流模式?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Bliss

     1、OUTA 和 OUTB 是否有相同的问题?

    答:没有发现任何问题

    2、您可以在这里分享您的 SCH 吗?

    答:-随附的原理图

    3、您能否在同一波形中共享 outa outb outc outd?

    A:-附加的波形

    4、您是选择 电压模式还是峰值电流模式

    A:-数据表中没有有关3895如何在电压模式或电流模式下运行的信息。 我们通过任何方式将电阻器从 Vref 连接到 Ramp 引脚、并将电容器从同一引脚连接到 CS 引脚、同时按照 SLUA275给出的变通办法将电阻器连接到 CS 引脚。

    e2e.ti.com/.../5367.files.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sarma、

    我很高兴听到你的声音。

    数据表中的附加波形。 输出 C 启动和停止、它与斜坡和 COMP 密切相关。

    因此、有一些建议可供您参考。

    1、您需要检查 COMP 信号是否稳定或不稳定。

    2.您从 CT 的斜坡、

    A、您需要检查该信号是否清晰。   对于您的波形 OUTA、存在强烈的干扰信号。 它可能会导致 CT 电流信号检测失真。您可以尝试适当地过滤电流信号、但可能无效。

    B、我认为您需要在斜坡引脚上添加斜率补偿。 请参阅 http://www.ti.com/lit/ug/sluu109b/sluu109b.pdf

    C、为了获得稳定的 CT 电流信号、我建议您将 CT 置于输入总线上 请参阅 http://www.ti.com/lit/ug/sluu109b/sluu109b.pdf

    3、 R55 R56 R57 R58的值是多少? 这些电阻器应为10K。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Bliss

    我们已经检查了斜坡和补偿引脚波形、请找到所附的波形。 请检查并提供您的意见。

    我们根据应用手册提供了斜率补偿、该应用手册已包含在先前共享的原理图中。

    我们在输入偏置上连接了 CT、但未观察到任何改进。

    R55至 R58为120欧姆电阻器、我们将 SIC MOSFET 用作开关、为此、我们将使用电源集成器件型号 SID1182K 的驱动器 IC。 此 IC 将接收逻辑输入3V 为高电平、0V 为低电平。 如果我们提供更多的电压输入、它将关断脉冲。 我们的 PWM 控制器输出为12V 峰值、因此我们使用分压器对12V 进行分压、并将其提供给 MOSFET 驱动器。  e2e.ti.com/.../8562.waveform.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    1、我查看了您的波形。  斜坡信号上似乎存在明显干扰。 我在这里放置了良好的斜坡信号作为参考。

    2、对于 斜率补偿、我为您放置了关键电路。 您的 SCH 中没有 R3。

    3、R55至 R58为120欧姆电阻器、您可以将 R55更改为1.2K (R42至3.3K) 以减少 IC 损耗。

    4、您是否尝试 更改死区时间? 增大或减小。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Bliss

    我们无法解决这个问题、我们认为这是由于电流模式控制造成的。 请提供有关如何在电压模式下操作此控制器的信息。 我们需要 UCC3895电压模式配置的电路图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Bliss

    我们无法解决这个问题、我们认为这是由于电流模式控制造成的。 请提供有关如何在电压模式下操作此控制器的信息。 我们需要 UCC3895电压模式配置的电路图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    我正在寻找您想要的答案。 我稍后会回复你。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

     

    UCC3895处于电压模式控制。 图中未显示次级侧误差放大器(TL431)、环路补偿或光隔离器电路。 您需要自己进行设计。

    1、变压器初级侧的直流阻断电容器–这在 VMC 中是必需的。

    2、Q1 提供斜率补偿斜坡–仅在系统处于电流限制时使用、如果设计人员能够在电流过载条件下接受次谐波振荡、则可以省略该斜坡。

    3、请自行计算组件值。

     

     

     

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Bliss

    感谢您的支持、现已解决问题。

    此致

    Arun