Thread 中讨论的其他器件: TL431
尊敬的 TI 团队
我们正在使用 IC UCC3895设计10KW 相移全桥直流/直流控制器。 我们通过禁用反馈到控制器进行了开环测试、并顺利加载了高达10KW 的功率。 我们关闭环路时报告的问题。 下面列出了问题。
- 在无负载时、输出电压调节为100V、无噪声、突发模式工作。
- 当我们加载大约300W 时(输出电压100V 和输入电压200V)。 输出在100V 时调节来自磁性部件的噪声、而交叉校验则观察到非对称 PWM 脉冲输出(在 outc 和 outd 之间)。 我们根据 TI SLUA275的应用手册解决问题、但问题仍未解决。 通过从 Vref 输出添加分压器、我们将斜坡电压增加到了1.15Vdc。
- 我们尝试了补偿电路、但问题仍未解决。
我们将 UCC3895的四层 PCB (作为单独的子卡)与电源 PCB 分开。 和为 IC 提供的专用接地层、 但电源接地和模拟接地不是分离的、而是作为接地层常见的。
请帮助我们解决该问题