This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC34063A:具有200mA 输出电流的 MC34063A 3.7V 至12V 升压转换器

Guru**** 1712740 points
Other Parts Discussed in Thread: MC34063A, TPS61089
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811303/mc34063a-mc34063a-3-7v-to-12v-boost-converter-with-200ma-output-current

部件号:MC34063A
主题中讨论的其他器件: TPS61089

尊敬的先生:

我使用 MC34063A 作为升压转换器模式。 我的输入电源来自电池(3.7V、1500mA)、我需要具有200mA 电流的12V 输出。 我遵循了数据表中显示的典型应用电路。 根据数据表中的公式、我计算了所需输出的所有值、但当我组装时、它的电路不仅提供80mA 输出。 有人能帮我解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dilrosh、

    负责此设备的工程师不在办公室。 他应在星期一作出答复。

    -Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garrett:

    你好!!!

    等待答复。

    此致、

    Dilrosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于内部 NPN 的压降过大、我认为此器件不能支持200mA。 合理的输出电流应小于100mA。 我建议为您的应用提供 tps61089。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的李嘉柏:

    但据说(在数据表中)最大开关电流为1.5A、那么为什么它限制为100mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dilrosh:

    1.您能否分辨电路中使用的 RSC (IPK (6)和 Vin (7)之间的电阻)的值

    2.您能否发布所用电感器的规格、如果是 COTS 电感器、请添加指向数据表的链接

    3.如果可能,您能否在 IPK 引脚上发布波形

    谢谢、此致、

    Avish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avish:

    1. 您能否分辨电路中使用的 RSC (IPK (6)和输入电压(7)之间的电阻器)的值:0.15欧姆

    2.您能否发布所用电感器的规格、如果是 COTS 电感器、请添加指向数据表的链接  

      https://www.mouser.in/ProductDetail/Bourns/SRR1210- 271M?QS=%2Fha2pyFadugwAu%252BkJMGkW%252Bbjmbyf3Q4LqBzF9ImD9h2jcINGoH6UQa%3%3D

    此致、

    Dilrosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dilrosh:

    我没有验证 RSC 的值是否与设计相符。

    您的电感器将饱和。 根据数据表、电感在1.3A 时下降20%。

    如果我假设效率为100%、则占空比为85%。

    使用上述 eqn、200mA 时的 Iout (max)/(1-D)本身为1.33A。

    您需要重做电感器计算、并确保在饱和电流上使用足够的裕度运行。

    谢谢、此致、

    Avish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avish:

    您能为我提供设计方面的帮助吗? 我尝试了很多组合、在任何情况下都无法消耗超过100mA 的电流。

    此致

    Dilrosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dilrosh:

    很高兴能提供帮助。 您可以将确切的原理图和 BOM 进行验证、还是应该从头开始?

    谢谢、此致、

    Avish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dilrosh:

    刚刚检查了 RSC 值。 0.15欧姆将不适合您的应用。

    使用 www.ti.com/.../mc33063a.pdf 中的表9.2.1.2

    您的电感器仍会饱和。

    谢谢、此致、

    Avish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avish:

    我们的一个项目由于这个问题而被推迟。 我已经和大家分享了原理图、并在 RSC、R 和电感器中尝试了很多值、但无法成功。 如果您可以 从头开始、您可以继续。

    此致、

    Dilrosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明天会回来

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avish:

    等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、 1.5A 是流经内部开关的最大峰值电流、而不是输出。 在升压拓扑中、开关电流高于输出电流、具体取决于 VOUT/VIN 比以及效率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的李嘉柏:

    感谢您的评论

    当我按照100mA 输出电流的设计过程进行操作时、仍然无法从电路中汲取相同的电流。 如果 I LOAD 为80mA、则电压从12V 降至10.2V。 根据该设计、我得到的电感值为15uH、但当安装相同的电感时、我得到的输出电压为5V、我用220uH 替换、然后我得到所需的输出。 电感器有什么问题?

    此致、

    Dilrosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确切地说,IPK 由2Iout/(1-D)给出,大于2.6A!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电感器值没有问题。 重新检查设计、某些参数超出允许的限值。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件可能无法满足您的规格。  重新检查设计、某些参数超出允许的限值。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avish:

    采用我为120V 输出设计的相同芯片、电流为2mA。 原理图如下所示。  在该电路中、也无法消耗2mA 的电流。    您对该电路的看法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dilrosh:

    乍一看、

    RSC 值太小、应约为2欧姆、

    2.由于 CT 电容而产生的 Ton 不用于电感计算。 对于相同的 CT 值、我得到的电感器值明显更大。

    这些是最初的几个观察结果。

    谢谢、

    Avish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dilrosh:

    另一个基本缺陷、

    VCC = 3.3V

    Vsat = 1-1.3V

    Vdiode = 0.4 - 1V

    Vth = 1 - 3V

    要打开 FET,Vgs>Vth

    VGS = VCC-VSAT-vdiode、这可能足够、也可能不足够 、具体取决于组件差异。

    您可以实现的最坏情况 VGS 为1.9V、最坏情况为1V

    谢谢、

    Avish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dilrosh:

    您能否与我分享当前电路的原理图和布局?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的李:

    美好的一天!!!!

    更正值

    C56:330pF

    FB2:470uH

    此致

    Dilrosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dilrosh:

    我说过什么是3.7V 至12V 项目的电路? 不是120V 输出项目。

    为了避免任何误解、我首先要重点介绍12V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的李:

    请找到下面的原理图

    此致  

    Dilrosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的李:

    请找到下面的原理图

    此致  

    Dilrosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Avish Gupta"]

    尊敬的 Dilrosh:

    另一个基本缺陷、

    VCC = 3.3V

    Vsat = 1-1.3V

    Vdiode = 0.4 - 1V

    Vth = 1 - 3V

    要打开 FET,Vgs>Vth

    VGS = VCC-VSAT-vdiode、这可能足够、也可能不足够 、具体取决于组件差异。

    您可以实现的最坏情况 VGS 为1.9V、最坏情况为1V

    谢谢、

    Avish

    [/报价]

    此外、即使在 VGS 为10V 时、Rdson 也为50欧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dilrosh:

    开关峰值电流远高于200mA 输出电流的最大额定值。

    使用 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/mc33063a.pdf 中的表9.2.1.2

    峰值电流大于2600mA!

    您可能还需要为此应用使用外部开关。

    谢谢、此致、

    Avish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avish:

    我还尝试了170mA 的输出电流、但在该阶段、我也无法消耗所需的电流。 因此、根据典型应用电路、Twill 是我可以从具有输入电压(3.7V) 和输出电压12V 的 IC 获取的最大输出电流。

    此致、

    Dilrosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dilrosh:

    RSC 的值应为0.22欧姆。 输出中应 与 CO 并联10uF 陶瓷

    电感器和 Co 的器件型号是多少? 此外、请与我分享 PCB 布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dilrosh:

    很抱歉、我的末尾有一些计算错误 电流不会高达2.6A。 我不小心将22而不是12放入计算器。 很抱歉。

    如果我获取90%的效率并将开关电流峰值设置为1.5A (LIMIT)、那么我的输出电流将为200mA。

    但再说一次、在1.5A 时、您提到的电感器会趋向饱和、因此需要更高的开关电流。

    很抱歉、我的计算错误、请确保您的电感器不会饱和、并检查 mc34063的典型效率值。

    谢谢、

    Avish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dilrosh:

    此案例的任何更新? 谢谢