请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61030 主题中讨论的其他器件: TPS61022
您好!
在 TPS61030的数据表中、它表示"在省电模式下、转换器仅在输出电压跳至低于设定阈值电压时工作。 它用一个或多个脉冲斜升输出电压、并在输出电压超过设定的阈值电压时再次进入省电模式。"
我的问题:1. 阈值是多少? 我没有看到有关如何设置阈值的详细说明。
2.如何实现这一功能? 在方框图中、当输出电压超过 或跳变到低于设置的阈值电压时、我找不到任何有关阈值或比较器的信息来控制开关。
此致、谢谢!
文秀