This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61030:省电模式和设置的阈值电压

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61030, TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831805/tps61030-power-save-mode-and-the-set-threshold-voltage

器件型号:TPS61030
主题中讨论的其他器件: TPS61022

您好!

在 TPS61030的数据表中、它表示"在省电模式下、转换器仅在输出电压跳至低于设定阈值电压时工作。 它用一个或多个脉冲斜升输出电压、并在输出电压超过设定的阈值电压时再次进入省电模式。"

我的问题:1. 阈值是多少? 我没有看到有关如何设置阈值的详细说明。

2.如何实现这一功能? 在方框图中、当输出电压超过 或跳变到低于设置的阈值电压时、我找不到任何有关阈值或比较器的信息来控制开关。

此致、谢谢!

文秀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenxiu、

    客户是否需要此规格和省电模式的详细说明?

    数据表未提供此规格和详细说明。 我需要找人来获取该规格、因为这是一款非常旧的器件。

    我建议您阅读 TPS61022数据表以了解省电模式的工作原理、这是我们在该电压/功率范围内的最新升压转换器。