请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS82130 大家好、
根据数据表、TPS82130的 Vref 为0.8V、但建议的输出范围为0.9V (最小值) 因此、只需检查它是否可以输出0.8V 至0.9V、原因是它是否只能输出0.9V。谢谢。
BRS
假设
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、
以下是我们针对分立式 IC 给出的答案、该答案也适用于该模块: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/677891
应该可以、并且客户需要验证其性能是否足以满足其应用需求(与任何设计一样)。